Gemeinsame Eigenschaften
Allgemeine Eigenschaften
Für alle Geräte gibt es eine Gruppe allgemeiner Eigenschaften, zu denen Typ, Bezeichnung, Bemerkung, Produkt und Gerätestandort gehören.
Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Eigenschaften des Com’X:
| Feld | Beschreibung | Kommentare |
|---|---|---|
| Typ | Entspricht dem ausgewählten Gerätetyp. | Dieses Feld wird vom Com’X automatisch zugewiesen und kann nicht geändert werden. |
| Bezeichnung | Entspricht der Bezeichnung des Geräts. | Dieses Feld darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: /:*?< >| oder Leerzeichen. |
| Bemerkung | Ermöglicht die Eingabe von zusätzlichen Informationen. | – |
| Produkt | Entspricht der Art der Messwerte. | Dieses Feld ist nur bei Messgeräten und Sensoren verfügbar. Das Protokollierungsintervall der Messwerte wird gemäß dem Wert festgelegt, der unter Datenprotokollierung eingestellt ist. |
| Gerätestandort | Definiert, wo das Gerät physikalisch installiert ist. |
Zum Beispiel:
|
Die Gerätebezeichnung wird mit einem Messwert
verbunden, um das Messgerät in Energy Operation anzulegen. Beispielsweise wird mit der Wirkenergiemessung bei
einem PM3250 mit der Bezeichnung Belüftung Q01 ein Messgerät Belüftung Q01_Wirkenergie angelegt.
Überwachter Bereich
Damit können Sie den Bereich des Gebäudes festlegen, der durch das Messgerät oder den Sensor gemessen wird. Ein Standort kann aus mehreren Gebäuden bestehen. Jedes Gebäude kann mehrere Etagen haben. Jede Etage kann aus mehreren Zonen bestehen. Die Standorttopologie wird durch die Eingabe von Werten in die Felder Gebäude, Etage und Zone definiert.
Das Feld Funktion unterstützt die Erkennung des Geräts in der Messungstabelle. Sie können entweder einen vordefinierten Namen verwenden oder einen eigenen Namen definieren.
Um eine Etagenbezeichnung eingeben zu können, müssen Sie zuerst eine Gebäudebezeichnung eingeben. Um eine Zonenbezeichnung eingeben zu können, müssen Sie zuerst eine Etagenbezeichnung eingeben.
Beispiel: Überwachter Bereich
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie die Bezeichnungen für
Gebäude, Etagen und Zonen sowie die Verwendung von Messgeräten
oder Sensoren eines Standorts, der aus zwei Gebäuden besteht,
festgelegt werden:
Die nachstehende Tabelle enthält Bezeichnungsbeispiele für die verschiedenen Felder des reduzierbaren Menüs Überwachter Bereich.
| Überwachter Bereich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Messgerät/Sensor | Gerätestandort | Gebäude | Etage | Zone | Verwendung |
| M1 | Hauptschalttafel | Gebäude A | – | – | Hauptzähler |
| M2 | Hauptschalttafel | Gebäude A | 1. | – | Zwischenzähler |
| M3 | Hauptschalttafel | Gebäude A | 2. | – | Zwischenzähler |
| M4 | Verteiler 1 | Gebäude A | 1. | Ostseite | Beleuchtung |
| M5 | Verteiler 1 | Gebäude A | 1. | Westseite | Beleuchtung |
| M6 | Verteiler 1 | Gebäude A | 1. | Ostseite | Belüftung |
| M7 | Verteiler 1 | Gebäude A | 1. | Westseite | Belüftung |
| M8 | Verteiler 2 | Gebäude A | 2. | Ostseite | Beleuchtung |
| M9 | Verteiler 2 | Gebäude A | 2. | Westseite | Beleuchtung |
| M10 | Verteiler 2 | Gebäude A | 2. | Ostseite | Belüftung |
| M11 | Verteiler 2 | Gebäude A | 2. | Westseite | Belüftung |
| M12 | Kesselraum | Gebäude A | – | – | Heizung |
| M13 | Außenbereich | Gebäude A | – | – | Hauptzähler |
| Temp1 | Nordfassade | Gebäude A | Außenbereich | – | Sonstiges |
| M14 | Hauptschalttafel | Gebäude B | – | – | Hauptzähler |
| M15 | Kesselraum | Gebäude B | – | – | Heizung |
| M16 | Außenbereich | Gebäude B | – | – | Hauptzähler |
| Temp2 | Nordfassade | Gebäude B | Außenbereich | – | Sonstiges |