DOCA0098DE-09

Widerstandstemperaturfühler

Der Com’X unterstützt Widerstandstemperaturfühler, die an seinen Analogeingängen angeschlossen sind.

Messeigenschaften

Die Widerstandstemperaturfühler (RTD) Pt100/Pt1000 sind Sensoren, die die Temperatur messen, indem der temperaturabhängige Widerstand des RTD-Elements mit der Temperatur in Bezug gesetzt wird.

Ein Widerstandstemperaturfühler kann nur mit den Analogeingängen des Com’X verbunden werden.

Es können Temperaturen im Bereich von –50 °C bis +104 °C gemessen werden.

Beim Anschluss eines Widerstandstemperaturfühlers an den Com’X gibt es keine konfigurierbaren Parameter.

Messungstabelle

Die Temperatur wird standardmäßig protokolliert und auf der ausgewählten Plattform veröffentlicht.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?