DOCA0098DE-09

Kommunikationsprüfung

Der Kommunikationsstatus eines Geräts wird bei jeder durch den Com’X initiierten Kommunikation ausgewertet, z. B. bei der Verwendung von Echtzeitdaten.

Wenn die Betriebsunterbrechungszeit aktiviert ist, unterbricht der Com’X die Kommunikation zu einem Gerät nach zwei aufeinanderfolgenden Nachrichten-Zeitüberschreitungen. Der Com’X betrachtet das Gerät als außer Betrieb und unternimmt keinen neuen Kommunikationsversuch, bis die Betriebsunterbrechungszeit abgelaufen ist.

Durch das Entfernen von Nachrichten, die an ein Gerät gerichtet sind, das außer Betrieb ist, wird unnötiger Netzwerkverkehr reduziert. Sie können den Timer umgehen, indem Sie manuell eine Kommunikationsprüfung einleiten.

Wenn Sie die Betriebsunterbrechungszeit nicht aktivieren, versucht der Com’X fortlaufend mit dem Gerät zu kommunizieren, und die Bandbreite von externen Client-Geräten wird durch Zeitüberschreitungen aufgrund von nicht antwortenden Geräten beeinträchtigt.

Auf der Unterregisterkarte Kommunikationsprüfung können Sie eine manuelle Kommunikationsprüfung durchführen sowie die Betriebsunterbrechungszeit zur Wiederherstellung der Kommunikation konfigurieren.

** xrefs toexecute a manual communications check AND configure the Out of Service timer
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?