DOCA0098DE-09

Com’X 510 für Einstiegs-Energiemanagement

Der Com’X 510 unterstützt Echtzeit-Datenansichten von vielen gebräuchlichen Gerätetypen und bietet verschiedene gerätespezifische Funktionen.

Zu den zusätzlichen Energiemanagement-Funktionen gehören:

  • Anzeige von Echtzeit- und historischen Daten von mehreren Standorten über einen unterstützten Webbrowser
  • Auswahl von Protokollierungsintervallen und von zu protokollierenden Größen
  • Automatischer Export von ausgewählten protokollierten Daten auf einen PC zur weiteren Analyse
  • Daten- und Systemsicherheit durch Kennwortschutz und kontrollierten Zugang zu einzelnen Webseiten sowie durch die Com’X 510-Firewall-Verwaltung
  • Durchführung einfacher Rücksetzbefehle für unterstützte Geräte (z. B. Min./Max. und kumulierte Energie)
  • Einstellung von Datum und Uhrzeit für verbundene Geräte, die Zeiteinstellungsbefehle unterstützen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?