DOCA0098DE-09

EcoStruxure™ Facility Expert

Mit EcoStruxure™ Facility Expert können Sie Energiemanagement und Wartungsarbeiten auslagern und somit Ihre Energiekosten senken und die operative Effizienz in Gebäuden erhöhen.

EcoStruxure™ Facility Expert ist eine Cloud-basierte Softwareanwendung von Schneider Electric zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie zur Verwaltung von Anlagen und Wartungsarbeiten. EcoStruxure™ Facility Expert wird für kleine und mittelgroße Gebäude in der Industrie, im Einzelhandel, im öffentlichen Sektor und im Gesundheitswesen eingesetzt.

EcoStruxure™ Facility Expert verfügt über die folgenden Merkmale:

  • Unterstützung für Datenerfassungshardware: Messgeräte, Gateways und Sensoren
  • Cloud-Plattform für Datenanzeigen
  • Beratungsdienstleistung der Expertenteams von Schneider Electric
  • Ein Netzwerk von lokalen Partnern zur Implementierung von Lösungen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?