DOCA0098DE-09

Hauptmerkmale

Der Com’X 510 weist folgende Hauptmerkmale auf:

  • Echtzeitdaten in einfach zu verstehenden Ansichten
  • Instrumententafelansicht für Protokollberichte
  • Automatische Erkennung von angeschlossenen Modbus-Geräten
  • Konnektivität zur Cloud über drei Medien: GPRS/3G, drahtgebundenes Ethernet oder Wi-Fi-Ethernet
  • Zwei Ethernet-Ports für separate Verbindungen zu vorgeschalteter Cloud und Feldgerätenetz
  • Vier unterstützte Übertragungsprotokolle: HTTP, HTTPS, FTP und SMTP mit Proxy-Verwaltung
  • Datenaufzeichnung
  • Datenexport mit nativer Verbindung zu Schneider Electric-Serviceplattformen (wie z. B. Energy Operation) und mit CSV-Datei für andere Datenbankserver
  • Gateway-Funktionalität Modbus  TCP zu Modbus RTU oder Modbus ASCII
  • Einrichtung über integrierte Webseiten
  • Kompatibel mit elektrischen Schalttafelumgebungen (Temperatur, EMV)
  • Lokale Sicherung der Konfigurationsparameter
  • ZigBee Pro mit EM4300-Sensoren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?