DOCA0098DE-09

Power Monitoring Expert

Der Com’X kann Daten in CSV-Dateien (mit kommagetrennten Werten) an eine Überwachungssoftware wie Power Monitoring Expert (PME) bzw. an eine Überwachungssoftware anderer Anbieter senden.

PME ist ein vollständiges, interoperables und skalierbares Softwarepaket für Energiemanagementanwendungen. Die Software erfasst und organisiert Daten aus dem Stromversorgungsnetz und präsentiert sie über eine intuitive Webschnittstelle als aussagekräftige, verwertbare Daten. Sie können Informationen an wichtige Stakeholder weiterleiten oder in Ihrem gesamten Unternehmen zur Verfügung stellen, um Verhaltensänderungen zu erzielen, durch die Sie Kosten senken können.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?