DOCA0098DE-09

Produktüberblick

Der Com’X 510-Energieserver ist ein kompaktes, anschlussfertiges Gateway- und Datenlogger-Gerät und eine wichtige Komponente für ein Einstiegs-Energiemanagementsystem.

Er erfasst und speichert den Verbrauch von Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf (WAGES) sowie Umgebungsparameter, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Werte in einem Gebäude. Der Com’X 510 bietet Zugriff auf Berichte, wie z. B. Onboard-Geräte- und Schaltkreisübersichtsseiten, sowie auf die Onboard-Datenprotokollierung. Daten können sicher in Echtzeit aufgerufen oder als Bericht an einen Internet-Datenbankserver übertragen werden.

Die Daten stehen sofort nach Empfang durch den Server für die Verarbeitung bereit. Die Daten werden als Webseiten von den Energiemanagementdiensten angezeigt, die von Schneider Electric bereitgestellt werden, wie z. B. EcoStruxure™Energy Operation und EcoStruxure™ Facility Expert, um die Optimierung des Energieverbrauchs und das Kostenmanagement zu unterstützen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?