DOCA0098DE-09

Schneider Electric Digital Service Platform

Der Energieserver kann mit der Schneider Electric Digital Service Platform verbunden werden.

Diese Plattform ermöglicht Folgendes:

  • Firmware-Aktualisierungen, Fehlerbehebungen und Parametereinstellungen aus der Ferne durchführen.
  • Eine SIM-Karte über die EBXA-GPRS-SIM-Option mit einer weltweiten Reichweite ausstatten.
  • Erfasste Daten in Energiemanagementdiensten von Schneider Electric veröffentlichen.
HINWEIS: Statt der EBXA-GPRS-SIM-Option wird die Verwendung eines externen Mobilfunkrouters empfohlen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?