DOCA0098DE-09

Protokolle

Auf der Unterregisterkarte Protokolle wird die Liste der protokollierten Ereignisse mit Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung und einer kurzen Beschreibung des Ereignisses angezeigt.

Der Com’X zeigt Protokolle für mindestens 10 Minuten vor Spannungsausfall oder Abschaltung an.

Schneider Electric empfiehlt die regelmäßige Überprüfung der Protokolle auf zu viele verweigerte Zugriffe, auf unerwartete Firmware-Aktualisierungen oder auf ungeplante Backup-Wiederherstellungen. Diese können Anzeichen für betrügerische Angriffe sein. Ist das der Fall, wenden Sie sich an den zuständigen technischen Support von Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?