DOCA0098DE-09

Produktersatz

Um die Com’X-Konfiguration über eine lokale Datei wiederherzustellen, ersetzen Sie den alten Com’X durch den neuen und wenden Sie eine der Methoden zur Wiederherstellung der Konfiguration an.
** Restore the Configuration
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?