DOCA0098DE-09

Speichern der Konfiguration

Die Konfiguration eines Com’X kann in einer Datei gespeichert werden, mit der die Konfiguration auf demselben Com’X wiederhergestellt werden kann.

Sie sollten vor und nach jeder Firmware-Aktualisierung eine Sicherheitskopie Ihrer Konfiguration speichern.

Sicherungsdateien enthalten sensible Daten, wie z. B. Netzwerkkennwörter.

HINWEIS
Gefahr des unbefugten Zugriffs
Eine Sicherungsdatei darf nicht an unbefugte Personen übermittelt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Der Dateiname hat das Format Com’X-Bezeichnung_Firmwareversion_JJJJMMTT-HHMM.zip. Beispiel: MeinComXEnergieserver_V6.0_20190110_1020.zip zeigt an, dass die Datei folgendermaßen generiert wurde:

  • von einem Com’X mit der Bezeichnung „MeinComXEnergieserver“
  • mit Firmwareversion 6.0
  • am 10. Januar 2019 um 10:20 Uhr

Die Konfiguration sollte erst dann gespeichert werden, wenn die Erstaktualisierung oder -konfiguration abgeschlossen ist.

** (see Upgrade Firmware)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?