DOCA0098DE-09

Firmware aktualisieren

Der Com’X kann mit der gesicherten Firmware über die Webseite oder über den USB-Anschluss an der Com’X-Vorderseite aktualisiert werden.

Die neueste Firmware-Aktualisierung erhalten Sie auf der Com’X-Seite unter www.se.com bzw. von dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Firmware-Aktualisierungen können nur dann erfolgreich sein, wenn Datum und Uhrzeit des Com’X richtig konfiguriert sind.

**

Vor der Inbetriebnahme

  • Sie sollten vor und nach jeder Firmware-Aktualisierung eine Sicherheitskopie Ihrer Konfiguration speichern.
    **
  • Übermitteln Sie aufgezeichnete Daten manuell unter Inbetriebnahme > Veröffentlichung > Manuelle Veröffentlichung.
HINWEIS: Die Aktualisierung der Firmware und der Neustart des Com’X-Geräts dauern durchschnittlich 20 Minuten oder länger.
** (see Configuring Date and Time) (see Save the Configuration)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?