DOCA0098DE-09

Instrumententafel-Links

Sie können einen Link zu einer Instrumententafel speichern, damit Sie die Instrumententafel nicht jedes Mal aus dem Hauptmenü auswählen müssen, wenn Sie sie aufrufen wollen.

In der nachstehenden Tabelle werden die Methoden zum Speichern eines Instrumententafel-Links beschrieben.

Option Beschreibung
Browser-Lesezeichen

Damit können Benutzer über den Computer, auf dem das Lesezeichen erstellt wurde, auf die gespeicherte Instrumententafel zugreifen.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines Lesezeichens in Ihrem bevorzugten Browser.

Unterlagenlink

Damit können alle Benutzer über die Seite „Links“ auf eine gespeicherte Instrumententafel zugreifen.

Nachrichten

Damit können Benutzer eine Instrumententafel-URL in den Text einer E-Mail, einer SMS oder in ein anderes Nachrichtenmedium einfügen.

Der E-Mail-Empfänger muss über ein Benutzerkonto mit mindestens der Zugriffsberechtigung Anzeigen für die Instrumententafel verfügen.

** See Links for setting URL access. See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?