DOCA0098DE-09

Instrumententafeln

Es gibt zwei Arten von Instrumententafeln: Energie und Historische Trendverfolgung.

Auf Energie-Instrumententafeln werden zeitlich summierte Daten zum Energieverbrauch angezeigt. Die Historische Trendverfolgung zeigt jeden Datenpunkt an, der für die ausgewählten Geräte bzw. Größen und die ausgewählte Periode erfasst wurde.

Der Com’X unterstützt die vier nachstehend beschriebenen Perioden für Energie-Instrumententafeln:

Periode Beschreibung
Tag über Tag Zeigt standardmäßig den Vortag gegenüber dem aktuellen Tag unterteilt nach Stunden an.
Woche über Woche Zeigt standardmäßig die Vorwoche gegenüber der aktuellen Woche unterteilt nach Tagen an.
4 Wochen über 4 Wochen

Zeigt standardmäßig die vorherige 4-Wochen-Periode gegenüber der aktuellen 4-Wochen-Periode an.

Monate werden nach dem Wochentag ausgerichtet, nicht nach dem Tag des Monats.

Jahr über Jahr Zeigt standardmäßig das vorherige Kalenderjahr gegenüber dem aktuellen Jahr unterteilt nach Monaten an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?