DOCA0098DE-09

Verlaufsdaten-Export

Mit dem Export historischer Daten können Sie Gerätegrößen festlegen, die heruntergeladen werden sollen, und für jedes Gerät eine CSV-Datei exportieren.

Das Verlaufsdaten-Protokollformat und das Dateinamenformat sind die gleichen wie bei einer CSV-Export-Veröffentlichung.

Die Liste „Verfügbare Größen“ enthält nur Größen, die für die Protokollierung konfiguriert wurden.

** (See File Format of CSV Export).(see Selecting Measurements to Log or Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?