DOCA0098DE-09

Einzelgeräteansicht

In der Einzelgeräteansicht werden die folgenden Informationen für das ausgewählte Gerät angezeigt:
Menü Beschreibung
Überwachter Bereich Parameter, die den Standort und die Verwendung des Geräts entsprechend der Festlegung unter Gemeinsame Eigenschaften beschreiben.
Messgeräte

Analogansicht der Gerätemesswerte

Verfügbare Optionen: Laststrom (A), Leistung, Spannung L-L und Spannung L-N

Basis Gängigste Messwerte des ausgewählten Geräts
Energie Tabellenansicht der Energiedaten
Mittelwert Tabellenansicht der Leistungsmittelwerte
Energiequalität Tabellenansicht der Energiequalitätsdaten
** Common Properties
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?