DOCA0098DE-09

Kontaktmanagement

Mithilfe von Kontaktmanagement können Sie eine Adressliste für die Veröffentlichung von Daten über SMTP erstellen oder zum Senden von E-Mails bei einem Ereignis unter Benutzerdef. Ereignis.

Sie müssen mindestens einen Kontakt erstellen, bevor Sie „E-Mail bei Ereignis“ einrichten können.

HINWEIS
DATENSCHUTZVERLETZUNG
Halten Sie bei der Verwendung von persönlichen E-Mail-Adressen und personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren Datenschutzbestimmungen und -gesetze ein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Beschwerden, Haftungsansprüchen oder Geldbußen für die Nichteinhaltung von geltenden Datenschutzbestimmungen führen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?