DOCA0098DE-09

Verwaltung benutzerdefinierter Seiten

Sie können benutzerdefinierte Webseiten erstellen und zum Com’X hinzufügen, um Gebäudeübersichten bereitzustellen.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie benutzerdefinierte Seiten zum Com’X hinzugefügt werden. Für Informationen zu APIs und zur Erstellung von benutzerdefinierten Seiten siehe die Com'X 510 Custom Web Page Technote, 7EN72-0199.

WARNUNG
FEHLERHAFTE DATENERGEBNISSE
  • Die Software muss korrekt konfiguriert werden, da sonst fehlerhafte Berichte und/oder Datenergebnisse ausgegeben werden können.
  • Wartungs- und Servicemaßnahmen dürfen nicht ausschließlich auf Meldungen und Informationen beruhen, die von der Software angezeigt werden.
  • Für die Feststellung, ob das Gerät richtig funktioniert und alle geltenden Normen und Anforderungen erfüllt, ist der ausschließliche Verlass auf die in der Software angezeigten Daten unzulässig.
  • In der Software angezeigte Daten dürfen nicht als Ersatz für geeignete Verfahren am Arbeitsplatz oder für die Gerätewartung verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?