DOCA0098DE-09

E-Mail-Einstellungen

Mit den E-Maileinstellungen können Sie die Verbindung zu einem SMTP-Server konfigurieren, um eine CSV-Datei über SMTP zu veröffentlichen.
HINWEIS
DATENSCHUTZVERLETZUNG
Halten Sie bei der Verwendung von persönlichen E-Mail-Adressen und personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren Datenschutzbestimmungen und -gesetze ein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Beschwerden, Haftungsansprüchen oder Geldbußen für die Nichteinhaltung von geltenden Datenschutzbestimmungen führen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?