DOCA0098DE-09

HTTPS-Umleitung

Mit der HTTPS-Umleitung kann die Kommunikation zwischen PC und Com’X gesichert werden. Sie ist standardmäßig aktiviert.
HINWEIS
Unbefugter Zugriff
Deaktivieren Sie die HTTPS-Umleitung nicht, wenn sich in Ihrem Netzwerk sensible oder vertrauliche Informationen befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Schneider Electric empfiehlt die Verwendung der HTTPS-Umleitung. Durch eine Deaktivierung der HTTPS-Umleitung wird die Sicherheitsprüfung Ihres Browsers deaktiviert und die Sicherheit Ihres lokalen Netzwerks gefährdet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?