DOCA0098DE-09

Einstellungen – Überblick

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration der allgemeinen Einstellungen des Com’X beschrieben.
rephrase as not a chapter lead in in future
WARNUNG
FEHLERHAFTE DATENERGEBNISSE
Die Software muss korrekt konfiguriert werden, da sonst fehlerhafte Berichte und/oder Datenergebnisse ausgegeben werden können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen, zu Geräteschaden oder zu unwiderruflichem Datenverlust führen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?