DOCA0098DE-09

Veröffentlichung

Verwenden Sie die Unterregisterkarte Veröffentlichung, um die Plattform auszuwählen, zu der die aufgezeichneten Daten gesendet werden.

Der Com’X kann Daten auf drei verschiedenen Schneider Electric-Plattformen (Datenbankservern) veröffentlichen:

  • Energy Operation
  • Digital Service Platform (DSP)
  • CSV-Export

Der Com’X exportiert die Daten im für die ausgewählte Plattform korrekten Datenformat. Anschließend können die Daten in dem Dienst analysiert werden, den Sie abonniert haben.

Das Abonnement für Energy Operation oder DSP muss durch einen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric eingerichtet werden, bevor die Zielplattform des Com’X eingerichtet werden kann.

Für Veröffentlichungen in DSP müssen Sie „Schneider Electric Services“ unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Schneider Electric Services aktivieren.

Mit CSV-Export exportiert der Com’X Daten in eine CSV-Datei auf Ihren Datenbankserver.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?