Zugriff auf vorgeschaltetes Netzwerk
Damit können nachgeschaltete Geräte auf Server (wie z. B. DNS, SNTP und SMTP) im vorgeschalteten Netzwerk zugreifen.
In der nachstehenden Tabelle werden basierend auf Ihrer Netzwerkauswahl die nachgeschaltete Schnittstelle (von der die Nachricht stammt) und die vorgeschaltete Schnittstelle, über die die Nachricht weitergeleitet wird, beschrieben:
| Netzwerkoption | Nachgeschaltet (von) | Vorgeschaltet (an) |
|---|---|---|
| Nur GPRS/3G | Ethernet-Port 2 | GPRS/3G |
| GPRS/3G und geschaltetes Netzwerk | — — | — — |
| Nur Wi-Fi | Ethernet-Port 2 | Wi-Fi |
| WiFi und geschaltetes Netzwerk | — — | — — |
| Zwei geschaltete Ports (eine IP-Adresse für beide) | „Zugriff auf vorgeschaltetes Netzwerk“ ist nicht verfügbar | |
| Zwei separate Ports (eine IP-Adresse pro Port) | Ethernet-Port 2 | Ethernet-Port 1 |
Wenn z. B. der Com’X für die Verwendung von zwei separaten Ethernet-Ports konfiguriert ist, kann ein IFE, der nachgeschaltet an Ethernet-Port 2 des Com’X angeschlossen ist, E-Mails über den Ethernet-Port 1 an EcoStruxure™ Facility Expert senden.
„Zugriff auf vorgeschaltetes Netzwerk“ ist werkseitig deaktiviert. Bei aktivierter Option wird der Zugang an die Netzwerkkonfiguration unter Netzwerkeinstellungen angepasst.