DOCA0098DE-09

Benutzer

Es gibt zwei Standardbenutzer: „admin“ und „guest“. Ein Administrator kann zusätzliche Benutzer hinzufügen und Berechtigungen zuweisen.

In der nachstehenden Tabelle werden die Anmeldeinformationen für Benutzer beschrieben:

Benutzername Kennwort Benutzergruppe
admin

Werkeinstellung: admin

Der Benutzer wird bei der ersten Anmeldung zur Änderung seines Kennworts aufgefordert.

administrator
guest

Werkeinstellung: guest

Nur ein Administrator kann das Gastkennwort ändern. Ein Admin-Benutzer kann das Gastkennwort während der Erstkonfiguration ändern.

guest
Benutzerdefiniert Ein Administrator weist ein Anfangskennwort zu. Der Benutzer muss das Kennwort nach der Anmeldung ändern. Benutzerdefiniert

Nachstehend ist die Benutzeroberfläche zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen eines Benutzers abgebildet:

  1. Benutzer: Liste der Benutzer für den Com’X. Das Format für Benutzer lautet: Login-ID (Vorname Nachname).

  2. Anmeldeinformationen:

    • Die Login-ID ist die unverwechselbare Bezeichnung des Kontos.
    • Durch die Gruppe werden die Berechtigungen bestimmt, über die der Benutzer verfügen soll.
    • Ein Administrator weist ein Anfangskennwort zu.
  3. Benutzerinformationen: Umfasst den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse (optional) des Benutzers.

** Related link: (see Group Settings).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?