DOCA0098DE-09

Warnungsbanner – Übersicht

Mit dem Warnungsbanner können Sie eine Nachricht anzeigen lassen, die vor unbefugter Nutzung warnt und befugte Benutzer über ihre Verpflichtungen in Bezug auf die angemessene Verwendung des Com’X informiert. Diese Funktion ist werkseitig deaktiviert. Nach der Aktivierung kann ein Benutzer die Com’X-Anmeldeseite nur dann aufrufen, wenn er den Nutzungsbedingungen auf dem Warnungsbanner zustimmt.

Sie können Folgendes konfigurieren:

  • Warnungsbanner aktivieren – Mit dieser Option können Sie das Warnungsbanner aktivieren, damit es Benutzern vor der Anmeldung angezeigt wird. Diese Option ist werkseitig deaktiviert. Nach der Aktivierung wird das Warnungsbanner-Textfeld angezeigt.

  • Warnungsbanner-Text – Sie können einen beliebigen Text eingeben, der vor unbefugter Nutzung warnt und befugte Benutzer über ihre Verpflichtungen in Bezug auf die angemessene Verwendung des Com’X informiert. Es sind maximal 4000 Zeichen zulässig. Wenn Sie mehr als 4000 Zeichen eingeben, wird der Text in Rot angezeigt und die Schaltfläche Änderungen speichern ist deaktiviert.

  • Standardwerte – Mit dieser Option können Sie die Werkeinstellungen wiederherstellen. Das Warnungsbanner wird deaktiviert und das Warnungsbanner-Textfeld wird ausgeblendet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.