DOCA0098DE-09

Architektur

Der Com’X 510 erfasst Daten von allen möglichen Modbus TCP/Modbus Serial-Gateways, Impulszählern, Stellgliedern und Analogsensoren – von einer einfachen Messstation mit einem Gerät bis hin zu großen Mess- und Zählanlagen.

Die nachstehende Abbildung zeigt mögliche Architekturen von Com’X 510:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?