DOCA0098DE-09

Unterstützte Webbrowser

Sie können mit verschiedenen Webbrowsern auf den Energieserver zugreifen:
Browser Browser-Version
Microsoft Edge 42.0 und höher
Internet Explorer IE9 und höher
Firefox 20.0 und höher
Chrome 24.0 und höher

Empfohlene Webbrowser

Für einen PC wird die Verwendung von Chrome empfohlen.

Folgende Browser werden für Tablets empfohlen:

Betriebssystem Browser
Windows 10
  • Microsoft Edge
Windows 8
  • Internet Explorer
  • Firefox
iOS
  • Chrome
  • Safari
Android
  • Chrome
  • Android-Browser

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?