Inbetriebnahmeoberfläche
Die nachstehende Tabelle enthält die Inbetriebnahmefelder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Benachrichtigungen |
Zeigt den Status des Konfigurationsprozesses an. Wenn ein erforderliches Feld oder Parameter fehlen, wird ein Link zur entsprechenden Registerkarte angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um diese Registerkarte aufzurufen. |
| Datenprotokollierung |
Zeigt eine Schaltfläche zum Starten der Datenprotokollierung an. Diese Schaltfläche ist deaktiviert, wenn:
|
| Topologie(1) |
Überträgt die Messarchitektur zu Energy Operation. Damit wird die Messhierarchie in Energy Operation erstellt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Energy Operation als Veröffentlichungsplattform ausgewählt ist. Wenn die Topologie nicht an Energy Operation übertragen wird, erscheinen alle Messwerte unter dem Standort |
| Veröffentlichung |
Damit können Sie die aufgezeichneten Daten manuell zur gehosteten Plattform exportieren. . |
| Statuskonsole |
Zeigt nach dem Starten der Veröffentlichung die aufeinanderfolgenden Schritte mit dem entsprechenden Status an, d. h. vom Aufbau der Datendatei bis zur Lieferung der Datei an den Datenbankserver. Wenn während der Veröffentlichung ein Fehler auftritt, finden Sie Informationen hierzu in den Wartungsprotokollen. |
|
(1) Wenn Sie die Com’X-Topologie oder die Com’X-Konfiguration ändern, indem Sie einige Messwerte oder Messgeräte nach der ersten Veröffentlichung hinzufügen, verwenden Sie nicht die Schaltfläche Vollständige Topologie senden. Wenden Sie sich an den zuständigen technischen Support von Schneider Electric. |
|