DOCA0098DE-09

Erweiterte Ethernet-Einstellungen

Mit den erweiterten Ethernet-Einstellungen können Sie die Netzwerkeinstellungen auf Ihre spezielle Umgebung anpassen.

Die festgelegten Parameter gelten für beide Ethernet-Ports.

Einstellung Beschreibung Optionen
Gültigkeitsdauer Legt die Anzahl der Router fest, die ein TCP-Paket durchlaufen kann, bevor es verworfen wird.

1–255 Hops

Werkeinstellung: 60 Hops

TCP Keep-Alive aktivieren Keep-Alive ist eine Nachricht, die gesendet wird, um zu überprüfen, ob die Verbindung zwischen dem Com’X und seinem angeschlossenen Host funktioniert bzw. die verhindert, dass diese Verbindung unterbrochen wird.

Yes oder No

Werkeinstellung: Ja

Uhrzeit Abgelaufene Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden, erneuten Keep-Alive-Übertagungen, wenn keine Quittierung der vorherigen Übertragung empfangen wurde.

1-7200 Sekunden

Werkeinstellung: 30 Sekunden

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?