DOCA0098DE-09

GPRS/3G-Einstellungen

Der Mobilfunkzugang kann durch den Einbau eines Modems unter der Abdeckung zum Com’X hinzugefügt werden.

In der nachstehenden Tabelle werden die GPRS/3G-Einstellungen veranschaulicht:

Nur GPRS/3G „GPRS/3G“ und „Zwei geschaltete Ports (eine IP-Adresse für beide)“

Die Mobilfunk-Netzwerkoptionen hängen vom angeschlossenen Modem ab.

GPRS/3G/4G- und Funkübertragungen reagieren sensibel auf örtliche Umgebungsbedingungen, wie z. B. das Wetter, die Netzwerkverfügbarkeit sowie andere GPRS/3G/4G-Geräte. Bei geringer Bandbreite können Ihre Kommunikationskosten steigen.

3G-Modems

Die nachstehenden 3G-Modems wurden geprüft und sind mit dem Com’X kompatibel. Die technischen Daten und detaillierte Installationsanweisungen für jedes Modem finden Sie in den Unterlagen des jeweiligen Herstellers.

Hersteller/Modell Antenne Hinweise
MultiTech (rCell) Extern
  • Empfohlen
  • Anschluss über Ethernet-Kabel
  • Dieses Modem muss am Gehäuse installiert werden. Siehe die Installationsanleitung des Herstellers.
Digi-Router Extern
  • Empfohlen
  • Anschluss über Ethernet-Kabel
  • Dieses Modem muss am Gehäuse installiert werden. Siehe die Installationsanleitung des Herstellers.
MOXA (OnCell) Extern
  • Empfohlen
  • Anschluss über Ethernet-Kabel
  • Dieses Modem muss am Gehäuse installiert werden. Siehe die Installationsanleitung des Herstellers.
eTIC Extern
  • Empfohlen
  • Anschluss über Ethernet-Kabel
  • Dieses Modem muss am Gehäuse installiert werden. Siehe die Installationsanleitung des Herstellers.
** (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS-SIM Card) (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?