Einstellungen der seriellen Modbus-Schnittstelle
Die Slave-Geräteeinstellungen, wie z. B. Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits müssen mit denen des Com’X übereinstimmen. Diese Einstellungen werden über das Frontdisplay eines jeden Geräts eingestellt.
In der nachstehenden Tabelle werden die Einstellungen für die serielle Modbus-Schnittstelle beschrieben:
| Feld | Beschreibung | Optionen |
|---|---|---|
| Baudrate | Legt die Geschwindigkeit der seriellen Leitung fest. |
1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200 Baud.(1) Die Werkeinstellung ist 19200, was mit den Werten der Geräte von Schneider Electric übereinstimmt. Die meisten Modbus-Geräte von anderen Anbietern unterstützen diese Baudrate. |
| Parität | Legt das Paritätsbit der übertragenen Byte fest. |
Die Werkeinstellung ist Gerade, was mit den Werten der Geräte von Schneider Electric übereinstimmt. Die meisten Modbus-Geräte von anderen Anbietern unterstützen diese Paritätseinstellung. |
| Anzahl der Stoppbits | Definiert die Anzahl der Stoppbits, die zwischen 2 Byte übertragen werden. |
1 oder 2 Die Werkeinstellung ist 1, was mit den Werten der Geräte von Schneider Electric übereinstimmt. Die meisten Modbus-Geräte von anderen Anbietern unterstützen diese Anzahl von Stoppbits. |
| Timeout | Legt die Zeit fest, die der Com’X warten muss, bevor ein Fehler wegen einer nicht beantworteten Modbus-Anforderung generiert wird. |
100 bis 10000 ms Die Werkeinstellung ist 1000 ms, was mit den Werten der Geräte von Schneider Electric übereinstimmt. |
| Abschlusswiderstand | Hat einen Wert von 120 Ω. |
Ja oder Nein Der Abschlusswiderstand muss aktiviert sein, wenn sich der Com’X am Ende des Modbus-Bussystems befindet. Wird diese Regel nicht beachtet, kann eine Kommunikationsunterbrechung die Folge sein. |
| Polarisierung der seriellen Leitung | Hat einen Wert von 510 Ω. |
Ja oder Nein Es wird empfohlen, die Leitung durch das Master-Gerät polarisieren zu lassen. Kein anderes Slave-Gerät muss serielle Leitungspolarisierungswiderstände unterstützen oder aktivieren. |
|
(1) Ein hoher Baudratenwert reduziert die Antwortzeit, ist aber störungsanfälliger. Bei einer Störung ist die Impedanz auf der seriellen Leitung zu überprüfen, bevor die Baudrate reduziert wird. (2) Die Einstellungen „Gerade“ oder „Ungerade“ ermöglichen eine Byte-Integritätsprüfung, mit der ein Übertragungsfehler auf Byte-Ebene erkannt werden kann. Auf dieser Ebene bringt die Verwendung dieser Prüfung keinen Vorteil: Das Modbus-Protokoll bietet eine CRC-Prüfung, die die Integrität des gesamten Modbus-Frames bewahrt. |
||