Optionen für Netzwerkkonfiguration
Die nachstehende Tabelle enthält die Netzwerkkonfigurationsoptionen des Com’X:
| Optionen | Port | |||
|---|---|---|---|---|
| Ethernet-Port 1 | Ethernet-Port 2 | Wi-Fi | GPRS/3G | |
| Nur GPRS/3G | Konfiguration und Datenerfassung(1) | Konfiguration(1) und Datenerfassung | Konfiguration(2) | Datenveröffentlichung |
| GPRS/3G und geschaltetes Netzwerk | Konfiguration und Datenerfassung | Konfiguration(2) | Datenveröffentlichung | |
| Nur Wi-Fi | Konfiguration und Datenerfassung(1) | Konfiguration(1) und Datenerfassung | Konfiguration, Datenerfassung und -veröffentlichung | – |
| WiFi und geschaltetes Netzwerk | Konfiguration und Datenerfassung | Konfiguration, Datenerfassung und -veröffentlichung | – | |
| Zwei geschaltete Ports (eine IP-Adresse für beide) | Konfiguration, Datenerfassung und -veröffentlichung | Konfiguration(2) | – | |
| Zwei separate Ports (eine IP-Adresse pro Port) | Konfiguration und Datenveröffentlichung | Konfiguration und Datenerfassung | Konfiguration(2) | – |
|
(1) Bevorzugte Nutzung dieses Ports (2) Nur im Wi-Fi-Zugangspunkt-Modus verfügbar |
||||
Mit einem GPRS- oder 3G-Modem
Das GPRS- oder 3G-Modem wird für die Veröffentlichung von Daten verwendet.
Wenn Sie Ethernet für die Datenerfassung verwenden möchten, konfigurieren Sie den Com’X unter GPRS/3G und geschaltetes Netzwerk. Anderenfalls muss der Com’X als Nur GPRS/3G konfiguriert werden.
Wenn der Com’X als Nur GPRS/3G konfiguriert wird, fungiert der Ethernet-Port 2 als DHCP-Server. In diesem Modus kann ein PC für die Konfiguration angeschlossen werden.
Wenn ein Wi-Fi-Modul installiert ist, kann es für den Aufbau einer Verbindung zu einem PC, Tablet oder Smartphone verwendet werden, um das System zu konfigurieren.
Mit einem Wi-Fi-Stick
Für die Veröffentlichung von Daten kann ein Wi-Fi-Stick verwendet werden. Wenn Sie Ethernet für die Datenerfassung verwenden möchten, konfigurieren Sie den Com’X unter „WiFi und geschaltetes Netzwerk“. Anderenfalls muss der Com’X als „Nur WiFi“ konfiguriert werden.
Drahtgebundenes Ethernet
Wenn der Com’X kein GPRS/3G-Modem oder Wi-Fi-Modul für die Datenveröffentlichung nutzt, können die beiden Ethernet-Ports separat konfiguriert werden.