DOCA0098DE-09

Wi-Fi-Einstellungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Wi-Fi-Einstellungen veranschaulicht:

Nur Wi-Fi „Wi-Fi“ und „Zwei geschaltete Ports (eine IP-Adresse für beide)“

Verwenden Sie einen beliebigen USB-Anschluss für den vorübergehenden Zugriff, z. B. für die Konfiguration des Com’X.

Für die permanente Nutzung muss der Wi-Fi-USB-Stick aus EMV-Gründen außerhalb des Gehäuses installiert werden. Schneider Electric bietet Zubehör für den Anschluss des Wi-Fi-Sticks außerhalb des Gehäuses an.

HINWEIS
Nichtbestimmungsgemäßer Gerätebetrieb
Der Wi-Fi-Stick darf nicht innerhalb eines Metallgehäuses installiert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Der Com’X ermöglicht keine Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit anderen Wi-Fi-Feldgeräten. Der Wi-Fi-Verkehr wird durch die Wi-Fi-Infrastruktur des Standorts gesteuert.

**See Wifi Access Point Settingsfor more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?