Mess- und Signaleigenschaften des Hauptzählers
Jeder Impulsausgang bietet die folgenden Messeigenschaften:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlelement | Wählen Sie ein Messelement aus der Liste aus oder wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie einen personalisierten Namen in das Feld Benutzerdefiniertes Zahlelement ein. |
| Zahleinheit | Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Liste aus oder wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie einen personalisierten Namen in das Feld Benutzerdefinierte Zahleinheit ein. |
| Impulsgewicht | Der Impulszähler erhöht sich bei jedem empfangenen Impuls um diesen Wert. Die Liste ist auf die Werte beschränkt, die dem ausgewählten Messgerättyp entsprechen. |
| Oberer Bereich |
Legt fest, wann der Wirkenergiezähler auf null zurückgesetzt wird. |
| Flusselement | Wählen Sie ein Flusselement aus der Liste aus oder wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie einen personalisierten Namen in das Feld Benutzerdefiniertes Flusselement ein. |
| Flusseinheit |
Wählen Sie eine Flusseinheit aus der Liste aus oder wählen Sie Benutzerdefiniert aus und geben Sie einen personalisierten Namen in das Feld Benutzerdefinierte Flusseinheit ein. |
Jeder Kontaktausgang bietet die folgenden Signaleigenschaften:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Signalelement | Geben Sie die Bezeichnung dieses Signals ein oder übernehmen Sie den Standardnamen Status Output n, wobei „n“ für die Signalnummer (1 bis 4) steht. |
| Wert für 0 | Geben Sie den Status ein, der mit dem Wert 0 verknüpft ist. Die Werkeinstellung ist AUS. |
| Wert für 1 | Geben Sie den Status ein, der mit dem Wert 1 verknüpft ist. Die Werkeinstellung ist EIN. |
Messungstabelle
Die von Ihnen ausgewählten Mess- und Signaleigenschaften – einschließlich der angepassten Eigenschaften für Impulsausgänge – finden sich in der Messungstabelle wieder.