Integrierte Impulszähler
Messeigenschaften
In der nachstehenden Tabelle werden die Messeigenschaften eines integrierten Schneider Electric-Impulszählers beschrieben:
| Feld | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Verbunden mit | Zeigt das vorgeschaltete Gerät und die Nummer des Digitaleingangs an, mit dem das Gerät verbunden ist. Die Nummer des Digitaleingangs kann geändert werden. Es werden nur die verfügbaren Digitaleingänge des vorgeschalteten Geräts angezeigt. | Das Gerät kann durch Auswahl von Kein Gerät verbunden aus der Liste des vorgeschalteten Geräts getrennt werden. In dieser Liste kann von einem vorgeschalteten Gerät nicht zum nächsten gewechselt werden. |
| Impulswertigkeit | Der Wirkenergiezähler erhöht sich bei jedem empfangenen Impuls um diesen Wert. Die Liste ist auf die Werte beschränkt, die dem ausgewählten Messgerättyp entsprechen. | Der Wert kann nicht geändert werden, wenn es nur eine mögliche Impulswertigkeit gibt, wie z. B. beim Messgerät iEM2000T(1). |
| Offset | Damit wird eine Verschiebung für die Wirkenergie festgelegt. Der Wert kann positiv oder negativ sein. | Damit kann der Zähler mit dem Wert gestartet werden, der auf dem Messgerät-Display angezeigt wird. |
| Oberer Bereich | Legt fest, wann der Wirkenergiezähler auf null zurückgesetzt wird. | Der Zähler wird auf null zurückgesetzt, wenn er den eingegebenen Wert erreicht. |
| (1) Für weitere Informationen hierzu siehe die Dokumentation des entsprechenden Impulszählers. | ||
Messungstabelle
Die Wirkleistung wird auf der Basis der Frequenz der empfangenen Impulse berechnet.