DOCA0098DE-09

Erkannter Modbus-Gerätestatus

Der Status von erkannten Geräten kann unterschiedlich sein.
Meldung Beschreibung
OK Das Gerät wurde erkannt und wird vom Com’X unterstützt.
Dieses Gerät ist bereits verbunden. Das Gerät wurde bereits bei einer vorherigen Modbus-Erkennung oder durch eine manuelle Eingabe erkannt. Es wird vom Com’X unterstützt.
Unbekannt Das Gerät wurde erkannt, wird aber nicht vom Com’X unterstützt. Das ist der Fall, wenn es sich bei dem Gerät um ein benutzerdefiniertes Gerät handelt und keine benutzerdefinierten Modelle in der benutzerdefinierten Bibliothek angelegt wurden.
Kein Gerät erkannt Mit dieser Modbus-Adresse (Slave-ID) ist kein Gerät verbunden.
Refer to Modifying a Device to change the device settings.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?