DOCA0098DE-09

Konfigurationsparameter für Ethernet-Geräte

Für ein am Com’X angeschlossenes Ethernet-Gerät gibt es bestimmte Parameter.

In der nachstehenden Tabelle wird gezeigt, wie Ethernet-Geräte konfiguriert werden:

Feld Beschreibung
Host Definiert die IP-Adresse des Geräts.
Port

Definiert die Port-Nummer.

Für Modbus wird 502 verwendet.

Slave-ID

Gibt die Adresse nur für Modbus-TCP-Messgeräte oder -Geräte an.

Lokale ID

Das ist die Adresse, die von einem externen Client-Gerät für den Zugriff auf die Daten eines Geräts zu verwenden ist. Die lokale ID muss eindeutig sein.

Dieser Konfigurationsparameter kann nur geändert werden, wenn die Datenprotokollierung für das zu aktualisierende Gerät deaktiviert ist.

See Starting the Data Logging.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?