DOCA0098DE-09

Werkeinstellungen der Geräte-Messungstabelle

Einige Messwerte sind in der Geräte-Messungstabelle standardmäßig ausgewählt:
Gerätetyp Messung
Impulszähler
  • Index
Schütz/Impulsrelais
  • Status
  • Betriebsstunden
EVU-Stromzähler
  • Wirkenergie
  • Blindenergie
Power Meter
  • Wirkenergie
  • Blindenergie
Widerstandstemperaturfühler (RTD) Temperatur
Analogsensoren (0–10 V/4–20 mA) Analogwert
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?