Modbus-Statistik
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| RS485 | |
| Nachrichten empfangen | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht empfangen wird. |
| Nachrichten gesendet | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht gesendet wird. |
| Nachrichten-Zeitüberschreitungen | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Anforderungsnachricht gesendet wird, ohne dass eine entsprechende Antwortnachricht innerhalb der zulässigen Zeit empfangen wird. Zeitüberschreitungen sind normalerweise das Ergebnis von Konfigurationsfehlern oder einer fehlenden Reaktion des Geräts. |
| CRC-Fehler | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Rahmen empfangen wird, dessen Prüfsumme/CRC nicht mit dem berechneten Wert übereinstimmt. |
| Protokollfehler | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht mit einem falschen Format empfangen wird. |
| Ausnahmen empfangen | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Ausnahme empfangen wird. |
| Gerätedetails | Eine ausführliche Tabelle mit Statistikdaten pro Gerät. Klicken Sie auf den Link, um die Tabelle in einem neuen Fenster zu öffnen. |
| TCP/IP-Server | |
| Nachrichten empfangen | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht empfangen wird. |
| Nachrichten gesendet | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht gesendet wird. |
| Protokollfehler | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht mit einem falschen Format empfangen wird. |
| Aktive Verbindungen | Ein Statuswert, der die Anzahl der Verbindungen (intern und extern) darstellt, die zum Zeitpunkt der Aktualisierung der Diagnoseseite aktiv sind. Klicken Sie auf den Link, um ein Dialogfeld mit einer Liste aller aktiven externen Client-Verbindungen zu öffnen. |
| Summe der Verbindungen |
Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Verbindung (intern oder extern) zum Com’X aufgebaut wird. |
| Maximale Anzahl Verbindungen | Ein Statuswert, der die maximale Anzahl der aktiven Verbindungen seit dem Einschalten angibt. |
| TCP/IP-Client | |
| Nachrichten empfangen | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht empfangen wird. |
| Nachrichten gesendet | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht gesendet wird. |
| Nachrichten-Zeitüberschreitungen | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Anforderungsnachricht gesendet wird, ohne dass eine entsprechende Antwortnachricht innerhalb der zulässigen Zeit empfangen wird. Zeitüberschreitungen sind normalerweise das Ergebnis von Konfigurationsfehlern oder einer fehlenden Reaktion des Geräts. |
| Verbindungszeitüberschreitungen | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn das Gerät eine Zeitüberschreitung bei einer Verbindungsanforderung meldet. |
| Protokollfehler | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Nachricht mit einem falschen Format empfangen wird. |
| Ausnahmen empfangen | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn eine Ausnahme empfangen wird. |
| Gerätedetails | Eine ausführliche Tabelle mit Statistikdaten pro Gerät. Klicken Sie auf den Link, um die Tabelle in einem neuen Fenster zu öffnen. |