Netzwerkstatistik
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Ethernet | |
| Geschwindigkeit |
Eine Statuszeichenkette, die die Geschwindigkeitseinstellung darstellt, die zur Kommunikation mit dem Verbindungspartner benutzt wird. Optionen: 10 MBit/s oder 100 MBit/s |
| Duplex |
Statuszeichenkette, die die Duplexeinstellung repräsentiert. Optionen: Full-Duplex oder Half-Duplex |
| Kollisionen | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Rahmen aufgrund der Erkennung einer Kollision neu übertragen wird. |
| CRC-Fehler | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Rahmen empfangen wird, dessen Prüfsumme/CRC nicht mit dem berechneten Wert übereinstimmt. |
| Frame-Fehler | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Frame-Fehler bei Empfang erkannt wird. |
| Empfangspakete OK | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Paket erfolgreich empfangen wird. |
| Verlorene Empfangspakete | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Empfangspaket verloren geht. |
| Empfangsfehler | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Paket mit einem Empfangsfehler empfangen wird. |
| Sendepakete OK | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Paket erfolgreich gesendet wird. |
| Verlorene Sendepakete | Ein Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn ein Sendepaket verloren geht. |
| Sendefehler | Zähler, der sich jedes Mal um eins erhöht, wenn bei einem Sendepaket ein Sendefehler auftritt. |