Geräteregister lesen
Nachstehend sind die Einstellungen für Geräteregister lesen aufgelistet:
| Einstellung | Beschreibung | Optionen |
|---|---|---|
| Gerätebezeichnung | Damit wird ein zu lesendes Gerät aus der Liste vorher hinzugefügter Geräte ausgewählt. Ein Gerät, das nicht in der Geräteliste definiert ist, kann durch Eingabe seiner lokalen ID gelesen werden. | — |
| Lokale ID | Adresse (lokale ID) des auszulesenden Geräts. |
1–255 Werkeinstellung: 1 |
| Startregister | Erstes zu lesendes Register. | Werkeinstellung: 1000 |
| Anzahl Register | Anzahl der zu lesenden Register. |
1–125 Werkeinstellung: 10 |
| Register | Spalte, in der die Registernummern angezeigt werden. | — |
| Wert |
Eine Spalte, in der die für jedes Register gespeicherten Daten angezeigt werden. Die abgerufenen Werte hängen vom Gerät ab, das mit dem Com’X verbunden ist. Weitere Informationen über gespeicherte Registerwerte finden Sie in den Unterlagen des verbundenen Geräts. |
— |
| Datentyp | Menü für die Auswahl der Art von Daten, die in den Registern gespeichert werden, und das Format (dezimal, hexadezimal, binär oder ASCII), das zurückgegeben werden soll. |
Halteregister, Eingangsregister, Ausgangsspulen, Eingangsspulen bzw. Geräte-ID. Werkeinstellung: Halteregister |