Benutzeroberfläche – Überblick
Die nachstehende Abbildung enthält den Aufbau der Benutzeroberfläche:
Banner
Das Banner zeigt auf allen Seiten oben die folgenden Informationen an:
| Status | Datenprotokollierung: Zeigt den Status der Datenprotokollierung an, die auf der Registerkarte Inbetriebnahme aktiviert werden kann. |
| Periodische Veröffentlichung: Zeigt den Status der Veröffentlichung an, die auf der Registerkarte Inbetriebnahme aktiviert werden kann. | |
| Verfügbarer Speicher: Zeigt den verfügbaren Speicher für die Datenprotokollierung an. | |
| Allgemeine Informationen | Benutzername/Administrator-Link: Zeigt den verbundenen Benutzer an. |
| Info: Klicken Sie auf diesen Link, um Informationen über Ihren Com’X 510 und das GPRS- oder 3G-Modem (Seriennummer und MAC-Adresse), die IPv4-Ethernet-Ports, die IPv6-Adresse und die Softwareversionen abzurufen. | |
| Abmelden: Klicken Sie auf Abmelden oder schließen Sie einfach Ihren Browser, um sich von der Sitzung abzumelden. Wenn der Com’X 510 nicht in Gebrauch ist, sollte eine Abmeldung durchgeführt werden. | |
| Uhrzeit: Zeigt die Uhrzeit wie unter Datums-/Uhrzeiteinstellungen eingestellt an. |
Haupt- und Unterregisterkarten
Unterregisterkarten enthalten die Untermenüs der ausgewählten Hauptregisterkarte. Sie können über Ihren Webbrowser jede Unterregisterkarte der Com’X 510-Webschnittstelle mit einem Lesezeichen markieren.
Interaktive Schaltflächen
Die interaktiven Schaltflächen stimmen mit der ausgewählten Registerkarte überein und ändern sich entsprechend. In der nachstehenden Tabelle werden die Schaltflächen der Benutzeroberfläche beschrieben:
| Schaltfläche | Maßnahme |
|---|---|
| Änderungen speichern |
Bestätigt die Änderungen. Deaktiviert, wenn:
|
| Abbrechen | Bricht die Änderungen ab und kehrt zu den zuletzt gespeicherten Einstellungen zurück. |