DOCA0098DE-09

Protokollierte Ereignisse

Ihre Geräteprotokoll-Ereignisse.

Folgende Ereignisse werden protokolliert:

Thema Ereignis
Ressource

Änderungen an der Konfiguration von:

  • Geräten
  • Veröffentlichung

Lieferung Schritte und Status (nicht erfolgreich oder erfolgreich) der Veröffentlichung
Aktivierung/Deaktivierung der periodischen Veröffentlichung
Protokollierung Aktivierung/Deaktivierung der Datenprotokollierung
Sicherheit Nicht erfolgreiche Anmeldung
Alarm Niedriger GPRS/3G-Signalpegel
Fehler bei Anmeldung erkannt
Kommunikationsfehler des Geräts
CPU- oder RAM-Überlastung
Unterbrechung der Kommunikation mit Messgeräten
System Änderung der Uhrzeiteinstellung
Firmware-Aktualisierung und -Status
Bootzeit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?