Kommunikationen
Ethernet-Sicherheit
Der Com’X unterstützt zwei separate Ethernet-Netzwerke für ein Netzwerk mit isolierten Geräten, für zwei separate Infrastruktur-Backbones oder für ein geschaltetes Netzwerk.
Funksicherheit
Ihr drahtloses Com’X-Netzwerk kann mit WPA2 (empfohlen), WPA oder WEP gesichert werden.
Modbus-TCP/IP-Filter
Die Modbus-TCP/IP-Filterfunktion steuert, welche IP-Adressen mit dem Com’X und seinen nachgeschalteten Geräten über Modbus-TCP/IP kommunizieren dürfen.
Je geringer die Anzahl der IP-Adressen ist, die auf das Gerät zugreifen können, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit von unbefugten Zugriffen.
Diese Funktion ist werkseitig deaktiviert. Sofern aktiviert, ist Lesen die Standardzugriffsstufe für jedes nicht in der gefilterten Liste aufgeführte Modbus-TCP/IP-Client-Gerät. Wenn das Feld Standardzugriff auf Keine eingestellt wird, werden alle nicht in der gefilterten Liste aufgeführten Modbus-TCP/IP-Client-Geräte gesperrt.
Es wird empfohlen, dass Sie diese Funktion aktivieren, sofern Ihre Systemarchitektur dies zulässt.