DOCA0098DE-09

HTTPS-Verbindung

Ihre Verbindung zum Com’X-Webserver ist werkseitig auf HTTPS eingestellt.

Der Com’X hat ein selbstsigniertes Sicherheitszertifikat. Deshalb wird bei der Verbindung mit der Com’X-Schnittstelle eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Überzeugen Sie sich vor der Bestätigung, dass die Kommunikation mit dem Com’X hergestellt wurde.

Die HTTPS-Umleitung ist werkseitig aktiviert. Es wird empfohlen, diese Einstellung so zu belassen, um die Kommunikation zwischen dem PC und dem Com’X zu sichern.

HTTPS-Proxy wird unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen unterstützt. Proxy-Adresse und Port-Nummer werden von Ihrem Netzwerkadministrator bereitgestellt oder können unter „Internetoptionen“ eines mit dem LAN verbundenen PC abgerufen werden.

** To install a new certificate, see Uploading a New Certificate. See Configuring Proxy Settings
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?