DOCA0098DE-09

Wartung

Mit dem Echtzeit-Zugriff auf die Wartungsprotokolle können Sie überprüfen, ob es übermäßig viele verweigerte Zugriffe, unerwartete Firmware-Aktualisierungen oder ungeplante Backup-Wiederherstellungen gab.

Konfigurationssicherung

Mit einer Konfigurationssicherung können Sie Com'X- und Geräteeinstellungen wiederherstellen.

Firmware

Benutzer können nur von Schneider Electric signierte Firmware installieren.

** See Logs. See Save the Configuration and Restore the Configuration See Upgrade Firmware

Fernzugriff über Cloud Services

Auf ein Com’X-Gerät, das an DSP angeschlossen ist, kann standardmäßig per Fernunterstützung zugegriffen werden. Die Option Fernzugriff über die Cloud aktivieren ist werkseitig aktiviert (EIN). Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Funktion zu deaktivieren, und sie nur zu aktivieren, wenn der Fernzugriff für den technischen Kundendienst von Schneider Electric erforderlich ist.

Für weitere Informationen hierzu siehe Fernzugriff über Cloud Services deaktivieren.
** See Logs. See Save the Configuration and Restore the Configuration See Upgrade Firmware
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?