DOCA0098DE-09

Sicherer Datenexport

Wenn bei der Veröffentlichung von Datenprotokollen ein sicheres Protokoll verwendet wird, kann verhindert werden, dass Datenprotokolle abgefangen oder beschädigt werden.

Zu den sicheren Veröffentlichungsoptionen zählen: 

  • HTTPS, wenn die Daten als CSV-Datei oder auf Energy Operation veröffentlicht werden.
  • SMTP mit Verbindungssicherheitsmodus über TLS/SSL oder STARTTLS bei Veröffentlichung als CSV-Datei über SMTP. Der Standardmodus ist „Keine“.
  • DSP (eine von Schneider Electric gehostete Plattform)

Die Zielplattform ist standardmäßig nicht konfiguriert. Wenn Sie auf einem anderen Standort als DSP veröffentlichen, müssen Sie das Protokoll unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Veröffentlichung konfigurieren. Bei Verwendung von SMTP müssen Sie die E-Maileinstellungen ebenfalls konfigurieren.

** See Define the Transfer Protocol and Configuring the SMTP Server.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?