DOCA0098DE-09

Benutzerverwaltung

Mit der Benutzerverwaltung können Sie Benutzergruppen mit konfigurierbaren Berechtigungen für Com’X-Funktionen anlegen. Sie können den Zugriff auf Funktionen begrenzen, indem Sie einzelne Benutzer einer bestimmten Gruppe zuweisen.

Es gibt zwei Standardgruppen: 

  • administrator: Änderungsrechte für alle Funktionen – Sie können diese Gruppe nicht ändern.

  • guest: Anzeigerechte für bestimmte Funktionen. Nur ein Administrator kann diese Gruppe ändern.

Nur ein Administrator kann Benutzer und Gruppen hinzufügen, ändern oder entfernen.

** See User Management
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?