DOCA0098DE-09

Port-Einstellungen

Es gibt Werkeinstellungen der Firewall-Verwaltung für jedes Protokoll und jede Schnittstelle:
  Ethernet 1 Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
HTTP 80, aktiviert 80, aktiviert 80, aktiviert 80, deaktiviert
HTTPS 443, aktiviert(1) 443, aktiviert(1) 443, aktiviert 443, deaktiviert
Modbus TCP 502, deaktiviert 502, aktiviert 502, aktiviert 502, deaktiviert
(1) Kann nicht aktualisiert werden.
HINWEIS: Für weitere Informationen zu Risiken von ungesicherten Protokollen und zu empfohlenen bewährten Verfahren siehe Empfehlungen für die Sicherheitskonfiguration.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?